07.02.2018 10:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33391 Bewertung:
|
Hallo knabi, ja, die Moderation kann Unterforen anlegen. Ich glaube aber kaum, dass sie ein Unterforum Web Editor einrichtet. Habe jetzt noch weiter experimentiert und habe es geschafft, für eine Wochenschaltuhr ein kompletten Reiter zu visulisieren. Für Schaltzeiten muss man Analogwerte nehmen und sie auf das Format Hex einstellen. Dann kann man z.B. 9:00 Uhr als Zahl 900 eingeben. Das hatte ich gestern auch probiert und bin erst auf ein paar fiese Sachen reingefallen und habe deswegen gedacht, es funktioniert nicht. Angezeigt wird die Uhrzeit 9:00 Uhr als 16#900. Das wollte ich dann in 10:00 ändern. Zack ran an die Eingabe: 16#... und oh, er verweigert den #. Dann habe ich den reinen Zahlenwert eingeben, 10000, drücke Return, und siehe da, unter dem Feld steht "submitted" aber das Feld ist leer. Dann habe ich aufgegeben und den obigen Weg gewählt.. Heute noch mal ran mit Analogwert und Hex. Habe mich dann vom leeren Feld nicht irritieren lassen und Online in die LOGO! geschaut. Und tatsächlich ist geänderte Wert übernommen worden. Gehe zurück in den Webserver und klicke einfach neben Feld... plötzlich wird der Wert wieder angezeigt. Tut mir leid, aber einen Unsinn habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Im Anhang mal ein Bildschirmvideo, meine Testdatei und das Web Editor Testprojekt. DateianhangWeb Editor Test.zip (332 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 07.02.2018 10:37:00Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 07.02.2018 11:29:39 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf