(0)| 02.03.2018 10:42 | |
|
Beigetreten: 15.09.2016 Letzter Bes: 16.12.2025 Beiträge: 66 Bewertung:
|
Hallo, ich habe mehrere Geräte die gleichzeitig auf meine beiden Logo8 zugreifen wollen. Bei dem 1.Punkt ist Logo Nr. 1 mit Logo Nr. 2 verbunden. SERVER: TSAP 20.00, CLIENT: Auch 20.00 Bei dem 2.Punkt habe ich eine allgemeine für LogoControl angelegt. SERVER: TSAP 02.00, CLIENT: 01.00 (so stands in der Anleitung von LogoControl) Wenn ich nun eine 3. Connection für ein Device (Android mit App) anlegen möchte, steht bei TSAP 22.00. Was muss ich dann bei CLIENT eintragen? Zur Info: Wenn ich bei der Logo Nr. 2 auf den 2. Punkt drauf drücke steht bei SERVER: 21.00 Bitte um Hilfe, ich möchte noch weitere 6 Smartphones / Tables einbinden. Bevor ich hier aber einen Fehler mache und irgendwas abschieße lasse ich lieber die Finger weg... Dank euch. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02.03.2018 10:52:05Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf