09.03.2018 19:51 | |
Beigetreten: 22.05.2017 Letzter Bes: 21.08.2022 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Sehr geehrte Gemeinde, die Grafiken sehen alle soweit gut aus ich würde diese auch gerne mal ausprobieren, aber weiß nicht wie ich diese einfügen kann. Kann mir da jemand behilflich sein ? Mit freundlichen Grüßen Tobias Stille ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12.03.2018 09:02:19Neue Überschrift nach Splitten |
|
09.03.2018 20:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 32954 Bewertung: (4073)
|
Die Grafiken werden ja durch einen Digitalwert zur Anzeige gebracht. Je nach Grafik, ob sie nur zur Anzeige dient oder ob sie im LOGO! Programm etwas schalten soll, unterscheidet sich die Funktion der angebundenen Variable. Bei der Variablen bestimmst du ja, ob es ja nur zur Anzeige dient oder ob du beim Klick auf die Variable eine Zustandsänderung der verwendeten Variable bewirken willst. Bei jeder Variablen ist die Möglichkeit gegeben, einen Haken bei schreibbar zu setzen. Damit entscheidest du, ob in den Wert eine Zustandsänderung geschrieben werden soll. Du wählst meinetwegen einen Merker als Tag aus und machst den Tag schreibbar. Bei jedem Klick auf den Digitalwert ändert sich der Zustand des Merkers, entweder von 0 nach 1 oder von 1 nach 0. Ich habe dir mal mein Übungsprojekt und die dazugehörige LSC angehangen. Dort kannst du dir ja mal die Einstellungen anschauen und bei Unklarheiten weitere Fragen stellen. DateianhangWeb Editor test.zip (164 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.03.2018 05:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 32954 Bewertung: (4073)
|
Und wie hast du die alte Visu auf die SD-Karte bekommen? Gibt es eine Fehlermeldung? Schau mal in dies Thema. Auf der zweiten Seite ab dem Beitrag des Users Sierra83 vom 12.01.2018 02:59 Uhr. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.05.2018 11:42 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 8006 Bewertung: (163) |
Neue Frage von alex_pazan wurde in ein separates Thema mit dem Titel LWE 1 kann in dem Editor nur die Polyline nutzen, gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf