06.04.2018 10:14 | |
Beigetreten: 10.09.2016 Letzter Bes: 27.05.2024 Beiträge: 27 Bewertung:
|
danke für die hilfe ich bekomme die module umgetauscht, aber nur die mit der FW1.08.3 die in stop schalten und in stop bleiben. die module mit FW1.08.2 die in stop und wieder in run schalten nicht. ich habe jetzt in einer Anlage 2 Logobausteine ausgetauscht und musste alle Netzwerk-Ein und Ausgänge neu Verknüpfen. hat jemand eine lösung bei der diese Verbindungen mit übernommen werden?? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11.04.2018 07:17:32Neue Überschrift nach Splitten. Aufteilung der Fragen in getrennte Themen |
|
06.04.2018 10:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.07.2024 Beiträge: 33414 Bewertung:
|
Lade mal das Programm hoch und beschreibe, welche Blöcke du durch welche ersetzen willst. |
11.04.2018 12:18 | |
Beigetreten: 10.09.2016 Letzter Bes: 27.05.2024 Beiträge: 27 Bewertung:
|
also erstmal schönen dank für die schnelle hilfe. ich meinte natürlich netzwerkübersicht ich habe die version 03 gegen eine version FS04 und FW 1.81.01 ausgetauscht ich habe mal im anhang 3 versionen von meinem projekt. es ist eine gebäudeleittechnik mit pumpensteuerung aussenbeleuchtung bürobeleuchtung und jalousiesteuerung usw. befindet sich noch im ausbau 8_1 031 ist die ausgangsposition 8_1 032 Logobaustein mit ip 192.168.0.07 und 08 sind ausgetauscht. die ausgebauten logo habe ich im programm vorher auf die IP 192.168.0.107 und 108 geändert(aber nur im Programm). diesen stand habe ich leider nicht zwischengespeichert. versucht mal die roten Netzwerkverbindungen wieder zu verbinden (verweise sind an den netzwerkeingängen bzw ausgängen noch vorhanden. ich habe die ganzen Netzwerkverbindungen auf VM setzen und neu verbinden müssen müssen 8_1 034 ist der jetzt aktuelle stand in funktion jetzt habe ich in diesem projekt noch 2 logos auszutauschen. diesmal aber gleich logo8.2 mit vw1.82.01 ich werde mal beide varianten von euch ausprobieren melde mich wieder DateianhangSaturn.zip (152 Downloads) |
11.04.2018 17:11 | |
Beigetreten: 10.09.2016 Letzter Bes: 27.05.2024 Beiträge: 27 Bewertung:
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf