28.11.2018 13:32 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo ich versuche auch gerade Daten vom PAC 3200 mit der Logo auszulesen und dann mitzuloggen. Nach diesem Beispiel sollte es ja ganz einfach funktioneren,also Vorlage verwendet, erweitert und DataLog eingebaut. Der logger wollte schon mal nicht loggen, weder auf SD noch intern, beim abrufen sagte er kein log vorhanden. Das geht inzwischen nachdem ich ein leeres Projekt genommen habe und nicht die Vorlage. Ich habe aber noch Probleme den Verbrauch richtig auszulesen, Spannung Strom Frequenz Leistung gehen. Wenn ich die Daten Online anschaue scheinen sie schon irgendwie da zu sein, Zählerstand 65105,95 kWh. Was habe ich falsch eingestellt? https://support.industry.siemens.com/cs/at/de/view/109746315 PS: Kann man hier nur 1 Bild anhängen? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 29.11.2018 06:39:20Neue Überschrift nach Splitten. Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf