13.02.2019 09:14 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung:
|
Hallo, wie ist denn sonst die Performance im TIA Portal? Ich würde den virtuellen Arbeitspeicher einstellen bzw. anpassen. Siehe den Link unter "Windows 10: Auslagerungsdatei selbst einstellen" http://techmixx.de/windows-10-auslagerungsdatei-selbst-einstellen/ Es ist möglich, dass der Speicher für die Auslagerungsdateien nicht ausreicht. Mit der richtigen Einstellung des virtuellen Arbeitsspeichers ist die Performance im TIA Portal besser. Mit freundlichem Gruß |
13.02.2019 09:18 | |
Beigetreten: 22.05.2015 Letzter Bes: 24.05.2024 Beiträge: 17 Bewertung:
|
Hallo, die Auslagerungsdatei ist bei mir auf automatisch eingestellt und bei etwa 5 GB, die Performance im TIA Portal ist denke ich schnell genug. Gibt es hier eine Empfehlung der Größe fürs Arbeiten mit dem TIA Portal? Viele Grüße Nichsen_ |
Folgen Sie uns auf