20.02.2019 11:20 | |
Beigetreten: 09.11.2018 Letzter Bes: 10.10.2023 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, wir benötigen für ein Field PG M5 mit der MLFB6ES7717-0AB05-0BC4 ein Sicherheitsdatenblatt für den Transport. In dem PG ist eine Lithium-Ionen Batterie SP305 verbaut. Wer kann mir ein Sicherheitsdatenblatt zu schicken? Vielen Dank im Voraus. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 20.02.2019 11:22:51Neue Überschrift nach Splitten |
|
20.02.2019 11:27 | |
Beigetreten: 18.10.2012 Letzter Bes: 15.12.2023 Beiträge: 225 Bewertung:
|
Sicherheitsdatenblätter und Herstellerzertifikate für Field-PG Akkus gibt es hier: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109739006 |
20.02.2019 13:10 | |
Beigetreten: 18.10.2012 Letzter Bes: 15.12.2023 Beiträge: 225 Bewertung:
|
Das ist sicher nur eine vorübergehende Störung. Gestern ging es noch... |
20.02.2019 14:04 | |
Beigetreten: 09.11.2018 Letzter Bes: 10.10.2023 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Vielen Dank. Link funktioniert wieder :-) |
Folgen Sie uns auf