03.04.2019 15:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung:
|
Schau dir mal diese Siemens FAQ an: Einrichtung einer gesicherten VPN-Verbindung zwischen einem PC und LOGO! 8 Merkmale dieser LösungDie in dieser Applikation beschriebene Lösung weist folgende Merkmale auf:
Du kannst per SMS auch Ausgänge der LOGO! schalten. Das CMR muss nur entsprechend parametriert sein. Es aktiviert dann ein Bit im VM-Bereich der LOGO!, welches du dann im LOGO!-Programm auswerten kannst. |
Folgen Sie uns auf