14.05.2019 05:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 33731 Bewertung:
|
Siemens hat eine Produktmitteilung herausgegeben: Neue Firmware V1.82.02 für LOGO! 8 verfügbar. Allerdings führt der darin enthaltene Link zur Updatedatei ins Leere. Ebenso sind die Dateien führt die Upgrades von LSC und Web Editor auch nicht auffindbar. Wenn die Updates/Upgrades zur Verfügung stehen, werde ich dies aktualisieren. Die Webseite für den Downloadlink steht nicht mehr zur Verfügung. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 08/12/2024 19:44:59 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
14.05.2019 10:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 33731 Bewertung:
|
Der Download steht jetzt zur Verfügung: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109767413 |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/14/2019 14:06:17Link optimiert. |
|
14.05.2019 11:20 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Wer meldet sich freiwillig als Versuchskaninchen, ob nach dem Update noch alles funktioniert ? |
14.05.2019 13:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 33731 Bewertung:
|
Seltsam finde ich nur, dass das SP1 für LSC V8.2 mit dem Datum 28.01.2019 versehen ist. |
15.05.2019 09:49 | |
Beigetreten: 22.09.2015 Letzter Bes: 17.06.2024 Beiträge: 29 Bewertung:
|
Gibts denn Infos zu Änderungen oder Bugfixes? |
15.05.2019 10:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 33731 Bewertung:
|
Folge doch einfach dem Link. |
28.05.2019 18:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 33731 Bewertung:
|
Mittlerweile ist der Download des Komplettpakets mit einer Exportbeschränkung belegt. Will man Downloaden, muss man sich zusätzlich registrieren lassen. Bis die Freigabe erfolgt, können schon ein paar Tage ins Land gehen. Zusätzlich wurden die Links für das Upgraden auf V8.2 von der Seite Demosoftware, Upgrades/Updates, Treiber entfernt (siehe Anhang). |
02.06.2019 05:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 33731 Bewertung:
|
Hier kannst du es nachlesen. |
Folgen Sie uns auf