(0)| 24.06.2019 16:20 | |
|
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.01.2026 Beiträge: 36494 Bewertung:
|
Hallo boat12348, zuerst einmal willkommen im Forum. Da du die von dir angesprochene Seite nicht verlinkt hast, weiß man natürlich nicht, von welcher Seite du sprichst. Auf der Seite Demosoftware, Upgrades/Updates, Treiber findest nur noch den Verweis auf diese Seite: Hinweise zur Anleitung der Firmware-Hochrüstung der LOGO! 8.2 SP1 Dort kannst du dir aber nur das Komplettpaket mit 1,3 GB Größe downloaden. Allerdings musst du dich noch einmal gesondert registrieren lassen, da der Download einer Exportbeschränkung unterliegt. Bis zur Freischaltung kann es dann schon ein paar Tage dauern. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf