02.06.2020 10:10 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hi, Danke für die schnelle Antwort! Was meinst du genau mit OB 100? Ich habe deine Anweisungen befolgt. Ich bekomme leider kein Done bei Comm_load. Bei Modbus_Master bekomme ich im Wechsel ein Busy und ein Error. Ich habe nochmal eine PDF hinzugefügt, damit man es besser nachvollziehen kann. Bei Mode habe ich nun 4 eingestellt habe aber leider noch keinen Erfolg damit gehabt. Bei den Physikalischen Ausgängen habe ich 12 für T(A) , 14 für T (B) und für 15 GND. Habe auch schon die Adern vertauscht, aber ohne Erfolg. DateianhangAlle.pdf.pdf (167 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: L.Voss 10 am: 06/02/2020 10:16:19 |
|
02.06.2020 12:14 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hey, Danke für die schnelle Antwort ich habe die jetzt manuell Angesteuert und bekomme noch immer kein DONE bei Modbus_COMM_LOAD. Das wir doch benötigt, um Daten auf dem Slave lesen zu können oder ? siehe PDF Bei Modbus_Master ist noch immer im Wechsel Error und Bussy auf TRUE. Dateianhangneu.pdf (156 Downloads) |
Folgen Sie uns auf