12.08.2020 22:01 | |
Beigetreten: 13.09.2019 Letzter Bes: 03.12.2020 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo, ich versuche mich auch gerade darin, die Rezeptur mittels Bereichszeiger an die Steuerung senden. Ich erhalte beim Übertragen genau die gleiche Meldung. "Für die Rezeptur wurde eine Synchronisation mit einer Verbindung projektiert, die keinen Bereichszeiger "Datensatz" besitzt" Kannst du mir noch sagen was genau das Problem war? Ich bekomme es einfach nicht hin. Ist zwar schon ein paar Tage her, aber vielleicht hast du ja ne Idee. Danke! Gruß Markus ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 08/14/2020 09:43:12Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf