11.11.2020 17:04 | |
Beigetreten: 12.09.2019 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 98 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich tüftel gerade an einer Temperaturregelung. Es sind aber zwei Heizregister vorhanden. Ein Vorheizregister und ein Nachheizregister. So weit so gut. Jetzt sollen die Ventilstände auch auf einem HMI angezeigt werden. Und das bekomme ich nicht sauber hin. Hätte jemand einen Tipp für mich? Da das Problem wohl an meinem Programm liegt, hab ich hier das Thema geöffnet und nicht im HMI Bereich. Danke vorab DateianhangSchaltplan2_Heizregister.zip (183 Downloads) |
11.11.2020 17:12 | |
Beigetreten: 12.09.2019 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 98 Bewertung: (0) |
Ich hab hier noch ein Bild von der Anzeige. |
11.11.2020 17:36 | |
Beigetreten: 12.09.2019 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 98 Bewertung: (0) |
Hallo, die Variablen hab ich vergessen zu importieren, sorry. DateianhangO9 Keller (2).zip (138 Downloads) |
Folgen Sie uns auf