18.02.2021 06:37 | |
Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
Hallo ixo65 ich benötige nochmal deine Hilfe..... Ich habe eine Logo mit der Nummer 6ED1052-1HB00-0BA8 und Firmware 1.81.01. Ich bekomme nicht den Webserver zum laufen. Folgendes habe ich versucht: Logo direkt am Rechner, die IP angeglichen keine Verbindung Logo an der Fritzbox Rechner an der Fritzbox keine Verbindung aber in beiden Fällen kann ich das SPS-Programm hochladen Jetzt meine Frage: Kann die se Logo überhaupt den Webserver? Danke ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/02/2021 08:44:13Neue Überschrift nach Splitten |
|
18.02.2021 06:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32884 Bewertung: (4066)
|
Ja, sie hat den Webserver in der Firmware integriert. Hast du denn in der Zugriffskontrolle den Webserver-Zugriff freigegeben? Bei deiner Firmware würde ich dir aber unabhängig davon ein Firmware-Upgrade auf die letzte FW-Version empfehlen. Produktinformation zum Firmwareupdate für LOGO! 8 für Security Vulnerability CVE-2020-7593DateianhangLOGO! 8 Soft Comfort Online-Hilfe S. 84-86 Zugriffskontrolle.pdf (68 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 02/18/2021 07:04:53Anhang |
|
Folgen Sie uns auf