11.07.2021 12:01 | |
Beigetreten: 16.10.2020 Letzter Bes: 18.01.2024 Beiträge: 18 Bewertung:
|
Hallo zusammen Zurzeit bin ich an einem Projekt meines Studiums. |
11.07.2021 13:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 33363 Bewertung:
|
Dann solltest du genauer beschreiben, wo du das Panel anschließen willst. Wenn dein Basismodul über analoge Eingänge verfügt, dann sind es 0-10V Signaleingänge. Das ginge also. Strommessung geht nicht direkt. Auch wenn du über ein Erweiterungsmodul für analoge Eingänge verfügst, kann dieses nur 0-10V bzw. 0/4-20mA Signale verarbeiten. |
11.07.2021 15:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 33363 Bewertung:
|
Dann schreibe doch, was du an analogen Eingängen hast. |
11.07.2021 15:50 | |
Beigetreten: 16.10.2020 Letzter Bes: 18.01.2024 Beiträge: 18 Bewertung:
|
Eben, zwischen 0 und 10V und die 100mA Kommen die analogen inputs mit 100mA klar? |
11.07.2021 16:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 33363 Bewertung:
|
Wenn du nur 0-10V Eingänge hast, wie sollen sie mit 100 mA klar kommen? |
Folgen Sie uns auf