16.08.2020 21:08 | |
Beiträge: 28 Bewertung:
|
Mahlzeit, ich wärme das ganze Thema mal wieder auf. Ich hab 3 Kompressoren die jeweils durch einen eigenen Druckschalter geschaltet werden. Unter 6 bar sollen alle 3 Kompressoren laufen, zwischen 6 und 7 bar nur noch 2 und ab 7 bar nur noch einer bis zum Abschalten bei 8 bar. Das ist soweit auch kein Problem. Da aber alle Kompressoren deutlich unterschiedliche Laufzeiten haben werden möchte ich das alle 10 Stunden die Reihenfolge der Kompressoren wechselt. Kompressor 1 Abschaltung 8 bar Kompressor 2 Abschaltung 7 bar Kompressor 3 Abschaltung 6 bar und nach 10 Stunden Kompressor 2 Abschaltung 8 bar Kompressor 3 Abschaltung 7 bar Kompressor 1 Abschaltung 6 bar u.s.w. Die Anlage soll über einen Taster Ein und Abschaltbar sein. Hoffe ihr könnt mit weiterhelfen ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/17/2020 08:01:59Neue Überschrift nach Splitten |
|
16.08.2020 21:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 36015 Bewertung:
|
Weiterhelfen oder fertiges Programm liefern? |
16.08.2020 23:26 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 2630 Bewertung:
|
Hallo chrissrx8 Da die Kompressoren sich nach dem Druckluftverbrauch richten, wird dieser Ansatz wohl nicht zu einer gleichmäßigen Auslastung führen. Trotzdem füge ich mal ein Beispiel Deiner Anfrage bei. Für eine gleichmäßige Auslastung kommst Du um eine Nachführung auf der Basis der vergleichenden Laufzeiten nicht herum. mfG Ella_68 DateianhangSchaltplan2.zip (415 Downloads) |
17.08.2020 07:55 | |
Beiträge: 28 Bewertung:
|
na falls du n fertiges Programm hast immer her damit. ansonsten bin ich auch für Denkanstösse dankbar |
18.08.2020 08:45 | |
Beiträge: 28 Bewertung:
|
die Schaltung mit den Druckschalter klappt soweit,jetzt brauch ich nur noch ne Laufzeitabhängige Umschaltung.
DateianhangSchaltplan1.zip (356 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: chrissrx8 am: 08/18/2020 08:47:27 |
|
19.08.2020 19:44 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 24.08.2025 Beiträge: 804 Bewertung:
|
Hab' mal was gebastelt: DateianhangMotorenpendel Digitaleingänge.zip (213 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 08/19/2020 20:00:54Beschriftungen korrigiert Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 08/19/2020 23:09:56Bugfix beim Dauer-Ein Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 03/15/2021 09:12:06Noch 'n Bug |
|
19.08.2020 23:11 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 24.08.2025 Beiträge: 804 Bewertung:
|
Der Vollständigkeit halber noch das gleiche Pendel mit Analogeingang für einen Drucksensor statt der 3 Digitaleingänge sowie kumulierendem Timer (Zähler) für den Prioritätswechsel:
DateianhangMotorenpendel Analogeingang.zip (216 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 08/20/2020 13:51:06Tippselfehler Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 03/15/2021 09:13:20Gleiche Bug wie eins höher |
|
20.08.2020 02:09 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 24.08.2025 Beiträge: 804 Bewertung:
|
Ich war mal so frei. Außerdem läuft der Timer anstatt über "Anlage EIN" nur noch dann, wenn mindestens ein Kompressor über die Automatik läuft. DateianhangMotorenpendel Digitaleingänge.zip (220 Downloads) |
06.09.2020 09:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 36015 Bewertung:
|
Du musst die LOGO!s in den Transfermodus schalten. Siehe angehangene Seiten aus den Betriebsanleitungen. DateianhangPDFs.zip (222 Downloads) |
11.03.2021 14:06 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 457 Bewertung:
|
Hallo chrissrx8 Im Anhang habe ich ein komplettes Programm für 4 Kompressoren, das völlig unverändert, ohne weiters auch für 3 Kompressoren genutzt werden kann! (Man erteilt dem 4. Kompressor einfach keine Freigabe. Meine Anlage arbeitet mit nur einem Drucksensor, der einen Einschalt- und einen Ausschaltdruck liefert. Wird der Einschaltdruck unterschritten, so startet ein Kompresser sofort. Bleibt der Einschaltdruck weiter unterschritten schalten zeitlich versetzt weitere Kompressoren zu, bis der Einschaltdruck erreicht ist. Wird der Ausschaltdruck überschritten, wird verzögert ein Kompressor ausgeschaltet. (Die Verzögerung verhindert eine zu hohe Schalthäufigkeit). Bleibt der Ausschaltdruck weiter überschritten, schalten zeitverzögert weitere Kompressoren aus. So wird erreicht dass man einen stabilen Druck erreicht. (Bei 3 Druckschaltern wird die Spanne immer grösser, was einen sehr unstabilen Druck bewirkt) Der automatische Lastwechsel zwischen den Kompressoren erfolgt rollierend, bei jeder Zu- und Abschaltung. (Ausgleich der Kompressor-Laufzeiten) Hat ein Kompressor keine Freigabe (Störung) wird sofort auf den nächsten Kompressor weitergeschaltet (bei Zu- oder Abschaltung) An den &-Gliedern nach den Freigabeeingängen können weitere Bedingungen angeschaltet werden (z.B. Motorschutz, Wartungsschalter u.s.w.) Drückt man die LOGO! Cursor-Taste C4 (nach rechts) für 6 sec. gelangt man in ein selbsterklärendes Einstellungsmenü. (Textdisplay). Ganz entscheidend für das Funktionieren der Anlage ist ein ausreichend groß gewähltes Puffervolumen als Druckspeicher. (Hier ein Link zu einer Technische Abhandlung der IHK Nürnberg)(.Beachte bitte Kapitel 1.2.4 auf Seite 16) Und nun Simulieren, Testen, Einarbeiten und Verstehen! Dann wird es schon klappen. Gruß Quirin Dateianhang4 Kompressoren über analogen Drucksensor.zip (285 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 03/12/2021 13:28:58Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 03/12/2021 13:33:58 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf