10.08.2009 08:23 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, poste doch mal dein Prog. Dann kann was testen und dir helfen. Gruss Helmut |
10.08.2009 11:11 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe das Problem in mehreren Programmen. Ich schicke mal anbei das Programm aus dem auch das Beispiel mit dem I10 kam. Im gleichen Programm ist weiterunten das gleiche Problem bei der Pumpenzuschaltung von Trimble I17-I20 DateianhangSchaltplanBA40U500 III Logo2.zip (97 Downloads) |
Folgen Sie uns auf