08.12.2021 11:13 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 1349 Bewertung: (129)
|
Um das Thema ein wenig Anschaulicher zu machen stellen wir hierzu mal folgende Frage auf: Haben wir für die Baureihe ET200SP auch eine Klemme oder eine BaseUnit, über die 4-Draht-Messumformer komplett an der Klemme angeschlossen werden können, ohne dafür eine Klemmleiste für die externe Spannungsversorgung bereithalten zu müssen? Ein möglicher Lösungsvorschlag wäre der Einsatz des Potenzialverteilermodul (PotDis-Modul) mit PotDis Terminalblock. Die Beschreibung dieser Module findet man im BU-Handbuch im Kap. 6 Anschaulich wird dies, wenn man die Zusammenstellung mit dem Tia-Selection-Tool (TST) erstellt. In der Anlage befindet sich ein Screenshot einer Beispielkonfiguration aus dem TST. Dort sind die PotDis Terminalblöcke rechts unter "PotDis", und die PotDis BUs rechts unter "BU" zu finden. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Dezember 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf