13.03.2012 12:04 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Ja das ist möglich, wenn das Programm zuvor von einer anderen LOGO! auf die SD-Karte gespielt wurde. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.03.2012 12:30 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (1) |
Gibt es nicht auch noch eine Möglichkeit das direkt überzuspielen, ohne das man vorher mit der Logo! ans Netzwerk muss? |
13.03.2012 13:21 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Hey cool... Funktioniert tatsächlich! Again what learned... Sry für das "nicht ganz richtige" posting am Anfang! |
13.03.2012 14:28 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, klasse. Manchmal sollte mann wieder seinen Alzheimersumpf bemühen und uralt Funktionen am PC austesten. Herzlichen Dank |
Folgen Sie uns auf