16.02.2007 09:25 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo in der Tat sind die Werte mit einem Algorithmus komprimiert abgelegt => da kommste net ran nemo |
09.08.2007 16:07 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (4) |
Hallo !! Hier, im Anhang,eine mögliche Lösung des Problemes !! Es werden die Alarmdaten eines auswählbaren Zeitraumes in eine CSV Datei geschrieben. Bei mir (V6.0+SP4) hat es jedenfalls funktioniert. Gruß Langhorn DateianhangAlarmexport.zip (759 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich8 Benutzer |
28.08.2007 18:01 | |
Beigetreten: 08.09.2005 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 177 Bewertung: (15) |
Hallo, eine weitere konfortable Möglichkeit aus WinCC heraus Daten zu exportieren ist das WinCC Add-on PM-OPEN EXPORT. damit ist es neben dem Export von Meldungen z.B. auch möglich, WinCC Tag Logging Archiv daten zu exportieren. Weitere Infos dazu: http://www.siemens.com/pm-open-export |
09.11.2007 15:06 | |
Beiträge: 1776 Bewertung: (95)
|
Hi, nützt Euch der FAQ http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22578952 April |
Folgen Sie uns auf