21.04.2015 18:16 | |
Beigetreten: 19.04.2015 Letzter Bes: 23.09.2015 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Hallo, [snip] Ich habe jedoch ein weiteres Problem. Über zwei Temperaturfühler werden die Temperatur eines Sonnenkollektors und eines Speichertanks erfasst und miteinander verglichen. Ist die Temperatur des Kollektors um mindestens 3 Kelvin größer als die des Speichers soll eine Umwälzpumpe eingeschaltet werden. Allerdings nur bis zu einer maximalen Speichertemperatur von 10°C. Die Abschaltung bei maximal Temperatur ist mir bisher nicht gelungen. Ich wollte dies erst über einen Schwellwertschalter und eine UND-Verknüpfung als Bedingung lösen, jedoch schaltete der Schwellwertschalter nie so wie ich wollte. Ich hoffe mein Problem ist verständlich. Anbei ein Screenshot des Programms ohne die Abschaltung. Nette Grüße, Fabian
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 22.04.2015 09:26:55Neue Überschrift nach splitten |
|
Folgen Sie uns auf