16.02.2014 18:59 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Das könnte so wie im Anhang aussehen! Falls sich die Datei nicht öfnen läßt, mußt du deine Software updaten! Viel Spaß beim Testen! Man könnte jetzt noch eine Rückmeldung an den Anforderungstaster (Leuchttaster) gebendas die Anforderung besteht! Im Moment blockiert der Schalter "Blockierung Grün" nur die Ausgänge, aber die Anforderungen laufen weiter ab. Um das zu umgehen, muß vor die Einscahltverzögerungen noch ein AND, um das Signal dort zu stopen! DateianhangGaragenampel.zip (106 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 16.02.2014 19:02 |
|
16.02.2014 19:11 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hab es mal noch eingefügt! Über die Einschaltverzögerung B017 - B020 wird die Priorität geregelt. Der Block mit der geringsten Einschaltverzögerung bekommt immer als erster Grün, wenn bei Ablauf einer Grünphase zwei Anforderungen gleichzeitig bestehen! DateianhangGaragenampel.zip (100 Downloads) |
Folgen Sie uns auf