Industry Online Support
Technical Forum
19.08.2013 15:04 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Hallo, welche LOGO soll denn eingesetzt werden und welche Softwareversion? |
19.08.2013 16:09 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
danke für das schnelle Feedback - in der Auswahl der LOGO und SW Version bin ich völlig frei; aktuell sind zB 0BA7 Geräte vorhanden. Viele Grüße! |
19.08.2013 16:42 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 04.03.2021 Beiträge: 4291 Bewertung:
|
Hallo! Ich hatte hier im Forum das Thema schon mal angerissen, aber hatte wohl niemand Interesse daran. Im Anhang mal ein Beispiel dazu! Die 1 der 100ter Stelle wird nur mit einem Ausgang realisiert. Es sind Anzeigewerte zwischen -199 und 199 möglich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe! Viel Spaß beim Test! PS: In der Simu funzt es ohne Probleme, aber es könnte sein, das die En in den UDF mit (high) versorgt werden müssen, statt der Negierungspunkte! Ist aber leicht zu ändern! DateianhangAnalogwert 0-9 BCD Einer UDF.zip (65 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 19.08.2013 17:08 |
|
19.08.2013 17:51 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Danke! Das scheint es zu sein, die Simu zeigt es erfolgreich. Viel Grüße! |
Folgen Sie uns auf