20.10.2018 08:21 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
@ixo65 Dass Seisi die Sonnenauf- und Untergangszeiten in der Logo abliest, steht tatsächlich nicht explizit drin, er spricht da nur von der Simulation und die findet am PC statt, bei dem Datum und Uhrzeit üblicherweise stimmt. Wenn die Uhrzeit in der Logo richtig angezeigt wird, dann kann folglich nur noch das Datum in der Logo falsch eingestellt sein. Eine falsche Sommer-/Winterzeiteinstellung würde sich ja direkt auf die Uhrzeitanzeige auswirken oder bin ich da sooo falsch ? @Seisi Wie ich bereits schrieb, einfach mal ein Miniprogramm ausprobieren, siehe Beispiel im Anhang. Wir können ohne Einsicht in das Programm natürlich nicht erkennen, ob noch weitere Komponenten den Ausgang für die Rollos beeinflussen. M.f.G. Scorp DateianhangAstrouhr1.zip (56 Downloads) |
20.10.2018 08:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
@Scorp
DateianhangSommer-Winter.zip (54 Downloads) |
06.11.2018 12:32 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo an ALLE, erstmal vielen Dank für eure Mühen. Ich habe mich nicht mehr gemeldet, da ich das erstmal ausprobieren muss, was ihr alles geschrieben habt,sorry. Und ich war im Urlaub. 1. Habe ich mal meine Schaltung mit der AstroUhr angehängt. 2. Habe ich die Einstellungen so vorgenommen wieAutoGen_380038 beschrieben hat. Berlin, S/W Zeit JA, Zeitzone EU; NTP NEIN. EM sync ist bei mir aktiv. Uhrzeit ist aktuell richtig 12:31 Uhr. Heute geht laut Internet mit der Einstellung Berlin die Sonne um 16:28 unter. Da ich noch ein Halteglied (30 Min.) eingebaut habe, um mir aktuell mit einem Workaround zu helfen, sollten die Rollos somit um ca. 16:58 runterfahren. Die Simulation sagt auch 16:27 geht die Sonne unter. Mal schaun. DateianhangSchaltplan1.zip (60 Downloads) |
Folgen Sie uns auf