14.08.2018 11:07 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 4104 Bewertung: (195) |
Ein Hallo in die LOGO!-Community, Die veröffentlichten Diskussionen zur LOGO! sind über die Jahre stetig gewachsen. Das rege Interesse an diesen Diskussionen haben wir zum Anlass genommen um eine Strukturierung der Themen vorzunehmen. In Kürze wird die bestehende LOGO!-Konferenz in 4 Unterkonferenzen aufgeteilt mit den Schwerpunkten:
Wir wünschen weiterhin viele spannende und angeregte Diskussionen rund um Ihre und Eure LOGO!-Applikationen. Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
14.08.2018 11:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33798 Bewertung: (4199)
|
Sehr schön! War schon lange überfällig. |
16.08.2018 09:49 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 4104 Bewertung: (195) |
Hallo ernstho und motmonti, danke für die Rückmeldungen
Ich habe einen Vorschlag mit dem man weiterhin eine "gemischte" Ansicht aller LOGO!-Themen realisieren kann: Die LOGO!-Konferenzen zu den favorisierten Konferenzen hinzufügen (über den Konferenz-Filter) und dann die Seite mit den neuen Themen danach filter: Neue Themen
Hir sind auch gespannt, wie gut die Trennung bei den Fragestellern erkannt wird. Aber die Schwierigkeit haben wir auch bei den großen Geschwistern den SIMATIC S7-Steuerungen. Jen_Moderator ist immer gerne behilflich wenn nachträglich nochmal etwas umsortiert wrden muss. Spontan gehe ich davon aus, dass bei "Neulingen" auch oft ihr Projekt im Vordergrund steht und die Konferenz LOGO! - Projekte sollte dann passen. Ein Vorteil den ich sehe: Es kann gezielter gesucht werden. Für viele Fragen sollten Lösungsansätze zu finden sein. Vielleicht kann sich der ein oder andere so leichter selber helfen? Viele Grüße |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
24.09.2018 22:14 | |||||||
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 748 Bewertung: (48) |
Hab' folgende PN erhalten:
Hallo fmd, ich habe deine FrageWie wird der Webserver auf der 0BA8 aktiviert?in die KonferenzLogikmodul LOGO! - Softwareverschoben. Gruß --------------------------------------------------------------------------------------------------
In anderen Foren werden die Beiträge der Unterkonferenzen trotzdem noch alle zusammen in der Hauptkonferenz mit einem entspechenden Präfix angezeigt. |
||||||
25.09.2018 10:37 | |||||||
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 4104 Bewertung: (195) |
Hallo fmd, danke für das Feedback
Für die Verwirrung bitte ich erstmal um Entschuldigung.
Gruß vom CS Moderator |
||||||
My Forum is the place to personalize your profile, |
|||||||
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf