30.06.2020 16:18 | |
Beigetreten: 11.12.2018 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, Software: TIA V16, Programmiersprache:SCL Hardware: Windows 10, CPU 1515F-2PN, Drucker ZEBRA 411 ich habe ein Problem und zwar: [snip] 3) Im Handbuch vom Drucker Zebra 411 sind paar Befehle zur Steuerung oder zum Ablesen des Druckerstatus. Nun sende ich das Befehl ~HS an den Drucker und der Drucker sendet mich drei Strings-Daten (verschieden Länge und Inhalt) mit Informationen. Nur ich möchte aus dieser 3 String-Daten nur den Bit 10 vom String 2 die Informationen in SPS ablesen oder aufrufen. Dieser Bit hat den Datentyp Bool. Könnte Jemand mir dabei helfen? Ich weiße aber, nicht, ob ich an der richtigen Stelle veröffentlicht habe. ich bin noch neu hier. Danke im Voraus! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/01/2020 07:59:14Neues Thema nach dem Splitten. Aufteilung der Frage in einzelne Themen. |
|
04.08.2020 12:50 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 7945 Bewertung: (162) |
Closed cause question posted twice. The second thread with the subject Need to read the content of String-Data write it on three Lines is published within the conference STEP 7 (TIA Portal). Jen_Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf