20.08.2013 15:35 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 5819 Bewertung: (787)
|
Hallo motmonti, es gibt zum Beispiel von Heidenhain ein Diagnosegerät "PWM 20" (zu finden beispielsweise im Katalog DrehgeberSeite 81), welches unter anderem EnDat, DRIVE-CLiQ, SSI u.s.w. auslesen kann. Mehr Details bekommst Du sicher von Heidenhain. |
With best regards, |
|
22.08.2013 11:52 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 5819 Bewertung: (787)
|
Hallo motmonti, wie gesagt, Motordaten hast Du nur auf den DRIVE-CLiQ-Gebern oder zumindest werden sie nur bei diesen eingelesen. Ein leerer DRIVE-CLiQ-Geber kann natürlich wieder mit den Motordaten beschrieben werden, welche auch hier zu finden sind. Der Offset eines Absolutwertgebers ist in Verbindung mit Sinamics nicht im Geber sondern in der CU gespeichert, d.h. es werden hier keine Geberwerte geschrieben. Dank der Lageverfolgung ist auch kein Offset für die Umdrehungszähler des Gebers notwendig, wie das bei Masterdrives MC in älteren Versionen mit dem EQN 1325 notwendig war. |
With best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.08.2013 15:04 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 5819 Bewertung: (787)
|
Hallo motmonti, ich meinte den Offset eines Absolutwertgebers zur mechanischen Absolutposition in einer Maschine. Der Offset zwischen Rotor- und Gebernulllage ist bei Siemensmotoren 0°. Wenn diese durch Neumontage nicht gegeben ist, dann muss dieser Offset in p431 eingetragen werden. Der Sinamics kann diesen Wert mit der Funktion "Geberoffset ermitteln" (p1990) automatisch eintragen. Mehr Details dazu finden sich im Funktionshandbuch Antriebsfunktionen im Kapitel 3.13 auf Seite 131. |
With best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
05.06.2014 19:57 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo TechTeam! Ich muß dieses Thema nocheinmal aufgreifen und nachfragen mit welchem Programm die Datei dann zum Geber übertragen wird? Danke schon mal! |
Folgen Sie uns auf