21.03.2016 11:34 | |
Beigetreten: 22.02.2016 Letzter Bes: 28.12.2016 Beiträge: 17 Bewertung:
|
Guten Tag, ich habe folgendes Problem, ich habe einen Barcode Scanner von Manhattan. Diesen Barcodescanner hab ich nun an einem KTP400 angeschlossen. Der Barcode ist ein Code 39 und so aufgebaut 12016/089877 bzw 22016/098434 Nun habe ich zwei Probleme: Problem 1: Beim KTP400 scannt er nicht immer alles, ab und zu scannt er nur 1 und wenn ich 10 mal gescannt habe scannt er den ganzen Barcode. Beim TP700 Comfort ist das nicht so, dort scannt er immer den ganzen Barcode. Problem 2: Das Problem ist ganz komisch, den / im Barcode gibt das Siemens Display immer als & aus. Habe auch andere Barcodes ausprobiert, - macht er zu / / macht er zu & (wobei & nichtmal in Code39 unterstützt wird) + macht er zu ] (was Code39 auch nicht unterstützt) Der Rest passt soweit Das gleiche passiert auch beim TP700, am Laptop klappt das ganze und wird richtig dargestellt. Was kann ich da noch ausprobieren? Im Anhang hab ich noch mal das Flow Chart eingefügt was dabei war, dort hab ich USB und Code 39 eingestellt sonst eigentlich nichts da es am Laptop ja funktioniert.
|
Zuletzt bearbeitet von: Tobias V. am: 21.03.2016 11:37:06 |
|
21.03.2016 13:01 | |
Beigetreten: 22.02.2016 Letzter Bes: 28.12.2016 Beiträge: 17 Bewertung:
|
Danke, musste den Scanner auf English US einstellen. Im HMI hab ich dazu keine Option gefunden oder wird das irgendwo in TIA eingestellt?
Das EA-Feld hat genug platz, sonst würde es ab und an ja gar nicht komplett drin stehen, leider klappt das immer alle 2-10 mal scannen erst das er den kompletten Barcode einscannt. Wofür steht das LF? CR hatte ich eingestellt, da hier gesagt wurde das es nur CR sein soll.
Danke schon mal für die Behebung des einen Fehlers. Gruß Tobias |
21.03.2016 14:07 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 08.02.2021 Beiträge: 840 Bewertung:
|
Hast du am HMI die aktuelle Firmware? Hast du auch die Möglichkeit einen anderen Scanner zu probieren? |
Folgen Sie uns auf