30.11.2011 15:29 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 09.09.2024 Beiträge: 762 Bewertung: (191) |
Hallo Alex_Heldt Der Kommentar ist ein beliebiger Text, der im Bausteinkopf und in der OS im geöffneten Faceplate in der Fensterleiste erscheint. Davon werden maximal 14 Zeichen im Bausteinkopf dargestellt. Bei kleinen Bausteinen wird der Kommentar nicht dargestellt. Der Bausteinkommentar ist im SIMATIC Manager einsprachig gehalten. Der Bausteinkommentar geht in der OS in die Text Library ein. Über diese kann der Kommentar in der OS wenn notwendig mehrsprachig gemacht werden. Die Text Library findet man im "WinCC Explorer > Text Library" Grüße Thunderstorm |
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
01.12.2011 12:44 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 09.09.2024 Beiträge: 762 Bewertung: (191) |
Hallo Alex, meines Wissens nach geht das nicht. Es istaber empfohlenin einer möglichst in einer sprache(möglichst in der späterenOS Bediensprache) zu projektieren. Im SIMATIC Manager kann man vieleDinge in einerandereren Sprache anzeigen lassen. Ich denke, dassder Baustein Kommentar ziemlich unbedeutend ist, da man in der Regel weiß, was welcherCFC macht bzw. machen soll. Ich meine, dass es nicht geht. Müsste man aber mal testen. Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 01.12.2011 12:46SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf