26.07.2020 15:50 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, ich möchte über einen Vorwärts/ Rückwärts Zähler eine Schranken Anlage steuern. Dabei will ich mit einem Eingangstaster den Startwert auf "null" stellen, aber auch mit einem zweiten Taster den Startwert z.b. auf 7 Stellen. Zur info: wenn 7 Autos auf dem Parkdeck sind sollte die Schranke schliessen, falls aber mit dem Zählen von den Autos etwas schief geht und die Schranke ist geöffnet und es sind z.b. 7 Autos auf dem Parkdeck will ich per Taster die Zählung neu starten können. kann da mir jemand einen Tip geben bzw. Lösung?!?! vielen dank ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/27/2020 07:11:03Neue Überschrift nach Splitten |
|
26.07.2020 16:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 32813 Bewertung: (4060)
|
Lege doch parallel auf den Zähleingang einen Taster. |
Folgen Sie uns auf