07.10.2015 14:24 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Natürlich nur PN/DP.
|
07.10.2015 14:52 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054) |
ja, richtig. Du kannst in einer Station nur die Verbindungen überwachen die dort angelegt sind. Die Verbindungen bestehen ja bei dir scheinbar schon. Ich würde mir an deiner Stelle einfach ein Life-Bit in jeder Station anlegen, das ständig den Zustand wechselt, einen Taktmerker halt. Das schickst du dann an die Station, wo du die Verbindung anzeigen möchtest. Wenn das Bit dann den Zustand nicht mehr wechselt, weißt du das die Verbindung unterbrochen ist. Zum Profinet: Einfach ausgedrückt, Profinet ist wie Profibus, nur eben auf Ethernetbasis. Die Profinet-Systembeschreibung kann dir da ganz gut weiterhelfen, denk ich Grüße |
FCK WAR! |
|
11.10.2015 22:11 | |
Beigetreten: 28.05.2009 Letzter Bes: 25.02.2022 Beiträge: 54 Bewertung: (1) |
So habe ich es jetzt auch gemacht, vielen Dank euch!
|
Folgen Sie uns auf