Industry Online Support
Technical Forum
03.09.2012 14:58 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich hätte da mal wieder was tolles. Hat schon mal jemand im Topologie Editor die Übersicht der Teilnehmer ausgedruckt? Ich wollte dies mal tun und musste leider feststellen daß man dabei doch sehr eingeschränkt wird, weil entweder kriege ich nicht alle Teilnehmer auf mein DIN A4 Blatt (größer geht nämlich nicht) oder sie sind alle so klein das man nichts mehr erkennen kann. Ich hätte nen großen A0 Drucker zur Verfügung, aber das funktioniert alles nicht. Habs auch schon probiert als PDF zu speicher und dann zu drucken, das geht aber da bin ich dann wieder mit der größe die ich vorher aussuche eingeschränkt. Wenn jemand nen anderen Vorschlag hat wäre ich Dankbar. Bei einer geringen Anzahl an Teilnehmern ist das auch alles ganz lustig aber wenn ich im Projekt fast 500 Teilnehmer habe wäre es schön wenn man alle erkennen könnte. Danke schon mal Gruss Christian P.S. hab mal ein Screenshot gemacht soll nur mal deutlich machen um wieviele Teilnehmer es geht DateianhangDok1.pdf (85 Downloads) |
Folgen Sie uns auf