Industry Online Support
Technical Forum
25.09.2009 11:21 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo, Ich habe eine Wohnung die mit 4 Elektroheizkörper ausgestattet ist. Ich möchte diese 4 Heizkörper mit einer LOGO so steuern, dass immer nur 1 funktioniert (zwecks Stromreduzierung). In meinem Programm im Anhang habe ich das auch einigermaßen hingekriegt. Jetzt möchte ich das Programm noch so ändern, dass keine "Leerläufe" entstehen. Will heißen: Wenn nur Thermostat 1 und 3 anfordern sollte auch nur zwischen diesen zwei gewechselt werden usw. Ist das irgendwie möglich? Ich habe einiges probiert aber nicht mal ansatzweise eine vernünftige Lösung herausbekommen. Grüße DateianhangElektroheizung.zip (35 Downloads) |
25.09.2009 12:55 | |
Beigetreten: 20.01.2006 Letzter Bes: 16.08.2018 Beiträge: 661 Bewertung:
|
Hallo, ich fürchte, das wird mit dem Schieberegister nicht gehenweil Du keine Schieberegisterbits überspringen kannst - eher mit RS . Sollte aber leicht möglich sein. Evtl. kannst Du aus den Beispielen "Gleichmässiges Auslasten von 3 Verbrauchern" oder "Überwachung der Nutzungsdauer" etwas ableiten. Die Bsp.: findest Du hier: http://www.automation.siemens.com/logo/html_00/products/02Applications/index.html |
13.10.2009 16:08 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
So, jetzt hab ich das mal mit Hilfe des Beispiels"Gleichmässiges Auslasten von 3 Verbrauchern" versucht. Mir kommt es aber so vor als ob das nicht die optimale Lösung ist. oft passiert es dass, 2 Ausgänge schalten.Hat jemand vieleicht eine Idee was ich falsch mache bzw. verbessern könnte? Danke inzwischen DateianhangElektroheizung-Lastreduzierung-2.zip (33 Downloads) |
13.11.2009 13:43 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
So, damit klappts jetzt... Denke ich.
DateianhangElektroheizung-Lastreduzierung-3.zip (41 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf