06.06.2016 12:40 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe mit dem Selection Tool eine ET200M mit 12 EA-Modulen und aktivem Rückwandbus angelegt. Die Stationsbreite wird mit 560mm angegeben, was richtig ist. Ich verwende kein PS und nur 1 IM. Der erste Steckplatz bleibt also frei. In der Bestellliste steht aber weiterhin die Profilschiene mit 530mm Länge. Müsste das Tool nicht korrekterweise auf die 620mm Schiene wechseln? Oder ist der Einbau auch mit der 530er Schiene möglich? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 06.06.2016 14:38:49Neue Überschrift nach Splitten |
|
10.06.2016 12:34 | |
Beigetreten: 23.10.2013 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 108 Bewertung: (10)
|
Hallo MiLa1, das sieht mir auf den ersten Blick wie ein Fehler aus. Wir werden das prüfen lassen. Ich werde hier wieder Bescheid geben. |
20.06.2016 11:20 | |
Beigetreten: 23.10.2013 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 108 Bewertung: (10)
|
Hallo MiLa1, das Tool wird in der nächsten Version, zum 1. August, die richtige Profilschiene anbieten. |
Folgen Sie uns auf