14.01.2009 21:02 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Mr-Son,
such mal unter "PT100 LOGO), dann findest du unter den Beiträgen auch solche, wo bereits die Frage nach dem "direkten" Anschluß von PT100 und auch PT1000 diskutiert und entsprechende Hinweisegegeben wurden. Fazit: OHNE externeMesssignalanpassung (per OP oder als komplexer Messumformer) ist die nicht drin! MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
14.01.2009 21:44 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Richtig, denn ich hatte auch schon den Gedanken... Es geht halt nicht Der Umformer für 35.- ist sehr klein, bei 27 x 15 x 5 mm sollte es so schnell keine Platzprobleme geben. |
14.01.2009 22:00 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hi, ja der Preis sieht auf den ersten Blick attraktiv aus - aber wegen des festen Messbereiches, trotz der mit LOGO erreichbaren Auflösung von 0,1 °C,nur sehr begrenzt einzusetzen... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
15.01.2009 05:02 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ist schon richtig, aber es kommt ja auch drauf an, was man mit machen möchte bzw. wie genau soll es sein, etc. etc. |
07.01.2010 07:30 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Kurz und knapp... nein. Hab es selbst schon ausprobiert. |
Folgen Sie uns auf