27.07.2015 18:05 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, habe einen CP343-1 (1EX30) und eine ET200M mittels Profinet miteinander verbunden. Mein Problem ist die Kommunikation untereinander, ich bekomm diese nicht hin. Ist totales Neuland für mich. Was mache ich falsch? Kann sich jemand meine Konfig im Anhang ansehen und vielleicht sagen wo der Fehler liegt... Vielen Dank schon mal im Voraus Martin DateianhangWohnung.zip (73 Downloads) |
28.07.2015 09:57 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054) |
hallo Martin, was steht denn im Status-Word? Grüße, |
FCK WAR! |
|
28.07.2015 22:18 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
Hallo Kaulquaooe, danke Deiner Info habe ich jetzt die Kommunikation zwischen CP und IM153-4 hinbekommen, vielen DANK!! Als Test habe ich folgende probiert: Habe ein Eingangsbit bei der ET200M mit +24V beschalten der mir den Ausgang A1.0, auch auf der ET200M setzen soll. Der Ausgang kommt nicht. Irgend ein kleiner Fehler muss noch vergraben sein... Womit kann dies noch zusammenhängen? Ping an CP und ET200M ist OK. DANKE schon mal |
Folgen Sie uns auf