18.06.2009 13:49 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung: (136)
|
Hallo, lösch einfach deine teporären Dateien und generiere das Projekt neu. Wenn das nicht funktionert, dann setz einfach mal deine WinCC flexible ES zurück. Hier ein FAQ dazu: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/36645252 (Es steht hier für alle Versionen die Vorgehensweise. Es passiert auch nichts tragisches. Flexible wird auf den Stand der letzten Installation versetzt.) Aber die Frage von IBN-Service ist natürlich auch berechtigt Komisch ist auch, dass dir kein Fehler angezeigt wird. Normalerweise erhältst du eine konkrete Fehlermeldung, falls ein Generierungsfehler auftritt. Grüße Manfred |
18.06.2009 13:51 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung: (136)
|
Hast du deine Adressvergabe und deine allgemeinen Transfereinstellungen auch nocheinmal überprüft? Manchmal schleicht sich schon da ein kleiner Fehler ein Oder versuchs mal mit Routing... Hier der FAQ dazu : http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/32235096 Gruß |
Zuletzt bearbeitet von: *Manfred* am: 18.06.2009 13:54 |
|
18.06.2009 13:55 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung: (136)
|
Schön... Danke für deine Rückmeldung... Grüße Manfred |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.06.2009 13:58 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Was hat denn geholfen, das "temporäre Dateien löschen" oder das Rücksetzen? |
18.06.2009 14:00 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Die temporären Dateien waren schuld Grüße! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf