17.02.2015 15:14 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Ich habe mir eine Schaltung für eine Terrassenbeleuchtung erstellt die mit der Logo schon funktioniert. Bisher hatte bei meinen anderen Logos, diese Aufgabe ein Taster erfüllt und eine automatische Abschaltung. Jetzt habe ich eine Hausautomation die mir mit Hilfe eines Merkers (M3) diese Terrassenschaltung steuern kann. Dazu folgende Erklärung, die Hausautomation kann den Merker in meiner Schaltung setzen und die Beleuchtung geht AN, aber der Merker bleibt ja gesetzt. Jetzt schaltet meine Hausautomation ein weiteres mal und der Merker wird zurück gesetzt, aber die Beleuchtung bleibt weiter an. Kann ich in der Logo den Merker zurücksetzen lassen, sodass meine Hausautomation, beim nächsten die Beleuchtung ausschaltet..? Wenn ich mir das richtig denke, soll also jedes gesendete Signal der Hausautomation bei mir das Licht ein und wieder ausschalten. Die Befehle sind (set M3_LichtTerrasse 1) für Ein und (set M3_LichtTerrasse 0) für Aus Ich bekomme das absolut nicht hin, noch dazu soll die Beleuchtung auch weiterhin über den Taster und die automatische Abschaltung schaltbar bleiben. Die Rückmeldung des Merker wird in der Hausautomation angezeigt. DateianhangTerrasse_Merker.zip (78 Downloads) |
17.02.2015 15:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33820 Bewertung: (4203) |
Das Problem ist, dass von FHEM das Signal statisch kommt. Ich kenne jetzt die Software nicht, ob man da etwas umstellen kann, damit das Signal dynamisch wirkt. Statisch = dauernd = wie ein Schalter Dynamisch = Impuls = wie ein Taster Die Logo Software kann den Merker nicht rücksetzen, aber mit der Auswertung kann man etwas machen. Durch die Flankenauswertungen werden beim Einschalten des Merkers und beim Ausschalten jeweils ein Impuls zum Steuereingang des nachgeschalteten Stromstoßrelais weitergeleitet. DateianhangTerrasse_Merker_V2.zip (125 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf