29.07.2012 12:22 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Leute, habe eine Steuerung für die Rasenbewässerung für 8 einzelne Kreise erstellt. Die 8 Kreise ( 8 Magnetventile ) sollen entweder nach Betätigung von Eingang 1 durch Taster oder durch die Wochenschaltuhr beginnend mit Ventil 1 nacheinander schalten. Vorerst läuft jeder Regnerkreis 15 Sekunden ( für die Simu ) nachher dann dreimal täglich 15 Minuten. Auslösung Regen oder Windsensor stoppen die Bergnung. Nun ist meine Frage: Wie kann ich nur mit Eingang 1 oder dem vorhandenem Taster, jedes Ventil manuell einschalten. Also Tasten: Ventil 1 an - Tasten: Ventil 2 an und Ventil 1 aus - Tasten: Ventil 3 an und Ventil 2 aus .... usw. Es darf immer nur ein Ventil an sein und nach jedem Tastendruck soll das nächste Ventil öffnen und das Vorherige wieder deaktiviert werden. Wenn neun mal getastet wurde soll alles aus sein und beim zehnten Mal fängt alles wieder mit Ventil 1 an. Kann mir da jemand helfen, finde keine passenden Bausteine, die das realieren würden. Gruß Ritch DateianhangBewässerung Automatik.zip (261 Downloads) |
29.07.2012 14:03 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Vor- Rückwärtszähler wäre eine Möglichkeit. Dieser schaltet bei einer eingestellten Zahl ein und wieder aus. |
29.07.2012 14:07 | |
Beiträge: 177 Bewertung: (20) |
So in etwa?
DateianhangBewässerung Forum.zip (229 Downloads) |
30.07.2012 07:23 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hey cool, dankeschön für die rasche Antwort und Mühe. In dem Versuch wird ein Ausgang übersprungen, zumindest in der Simu. ich hab auch noch gebastelt und mein ergebnis unten rangehängt. Hatte hier im Forum was für 4 Ausgänge gefunden und einfach erweitert. Noch ne Frage: ist das eigentlich normal, das der Impuls vom Wochentimer so schwach ist, dass er nichts schaltet und man immer zusätzlich ein Impusgeber zwischenhängen muss, quasi als Verstärker??? Beispiel oben die Automatische Bewässerung. DateianhangBewässerung Manuell.zip (199 Downloads) |
30.07.2012 10:59 | |
Beiträge: 177 Bewertung: (20) |
Ist eh das gleiche! Wer suchtet, der findet! |
31.07.2012 14:36 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Eigentlich ist der Impuls der Wochenschaltuhr ausreichend... wäre ja sonst unsinnig. |
31.07.2012 19:19 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Der Impuls ist genau ein Zyklus lang und das reicht aus um z.B. ein Stromstoßrelais zu schalten. Schau mal im Anhang, einfachster Aufbau, funktioniert..... stell die beiden Uhrzeiten ein, fertig. DateianhangW-Uhr.zip (163 Downloads) |
Folgen Sie uns auf