12.11.2011 21:40 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 02.11.2020 Beiträge: 3180 Bewertung:
|
Moin. Erstmal, was für eine Logo ist es? Leider läßt sich so ohne weiteres dein Drucksensor nicht direkt an die Logo anschließen. Hast du ja schon selbst beantwortet.... 0..20mA / 0..10V Eine Möglichkeit wäre halt eine Messumformer, von mA auf V ... eben passend für die Logo. Ansonsten halt das AM2-Modul, das kann mA als Eingangssignal verarbeiten. |
Versuch macht kluch .... |
|
14.11.2011 18:21 | |
Beiträge: 74 Bewertung:
|
Hallo, vielen Dank für die Hinweise. Werde das mal mit dem Widerstand mal versuchen. |
16.12.2011 22:29 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 23.01.2021 Beiträge: 4286 Bewertung:
|
Hallo! Was ist aus der Sache geworden? |
18.12.2011 10:33 | |
Beiträge: 74 Bewertung:
|
Hallo, vielen Dank für die Nachfrage. Aber das Projekt ist etwas ins Stocken geraten. Der Druckmessumformer den ich hatte war leider defekt. Ich habe jetzt von einem Bekannten einen geschenkt bekommen. Leider einen etwas ungünstigen Bereich. Bereich: 0-25 bar Ausgang 4-20mA. Wie ich aus mA Volt mache, ist mir klar, nur wie kriege ich das linear? Dass ich bei 10V 10 bar habe und bei 0 V 0 bar Wenn ich einen Widerstand nehme von 961,5 Ohm habe ich bei 10 bar (=10,4 mA) eine Spannung von 10V aber bei 2 bar (5,28 mA) eine Spannung von 5,08V Wie kriege ich das linear in die Logo oder eine lineare Anzeige auf das Display der Logo? Anbei mal eine Umrechnungstabelle. DateianhangMappe1.zip (25 Downloads) |
Folgen Sie uns auf