01.11.2018 17:46 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 26.01.2021 Beiträge: 2165 Bewertung:
|
Dafür kann man die Analogwertüberwachung nehmen. Da dein Zähler sich innerhalb von 5s normalerweise nur um 5 erhöht, überwacht man einfach einen Bereich z.b. +/-10. Der Ausgang geht an, wenn der Wert den Bereich verlässt. Schau dir das Beispiel im Anhang an, die obere Zeile ist nur zur Erzeugung deines Zählers da. Die untere Zeile ist die Überwachung mit einem 5s-Impulsgeber und zwei möglichen Ausgängen. Q1 wird automatisch rückgesetzt, Q2 muss quittiert werden. Den Überlauf simulierst du mit Eingang I1, der Zähler wird dann rückgesetzt. Es ginge eventuell noch einfacher, wenn man den genauen Maximalwert kennt. M.f.G. Scorp DateianhangHeartbeat1.zip (14 Downloads) |
01.11.2018 18:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.01.2021 Beiträge: 21019 Bewertung:
|
Man könnte den Zähler auch bei 32767 reseten. |
Folgen Sie uns auf