13.03.2016 15:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33799 Bewertung: (4199) |
Du muss beim PI-Regler die Regelrichtung der Funktion entsprechend einstellen. Heizen = Richtung Aufwärts Da zu musst du in den Blockeigenschaften den Parametersatz auf anwenderdefiniert umstellen und bei der Regelrichtung die gewünschte auswählen zu können. DateianhangSchaltplan1.zip (126 Downloads) |
13.03.2016 15:26 | |
Beigetreten: 12.03.2016 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 102 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für deine Antwort. War ein super Tipp, hat funktioniert . Jetzt ist das Problem, dass wenn ich z.B. Kühlen Sollwert 20 Grad, Heizen Sollwert 23 Grad einstelle, dass Heizventil immer offen ist. Soll ich hierfür eine Umschaltung Heizen/Kühlen einbauen um im Sommerbetrieb das Ventil für das Heizregister zu sperren? Hänge mal mein Projekt an. DateianhangDEMO_PID_Regler_V1 (0BA6).zip (138 Downloads) |
13.03.2016 16:01 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Über diese einfache schaltung kannst du Soll und Ist vergleichen und je nachdem welcher Wert größer ist Kühlen oder Heizen aktiv schalten!DateianhangSoll-Ist.zip (160 Downloads) |
13.03.2016 16:09 | |
Beigetreten: 12.03.2016 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 102 Bewertung: (0) |
Kann ich das dann so in mein Programm übernehmen? |
Folgen Sie uns auf