Industry Online Support
Technical Forum
16.05.2010 14:35 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo Ich habe mir ein kleines Projekt vorgenommen Ich habe 6 schaltbare Eingänge. Nun soll wenn mehr als 2 Eingänge eingeschaltet sind, ein Ausgang Schaltet. Und wenn mehr als 4 Eingänge eingeschaltet sind, soll ein 2ter Ausgang schalten. Es soll keine bestimmte reihenfolge eingehalten werden. Die einigste bedingung ist, dass immer nach dem Schwellwert der Ausgang schaltet. Optional währe ein weiterer Taster toll, mit dem man, wenn nur 1 Ausgang an ist, zwischen den 2 wechseln kann. Ich hoffe ich habe das verständlich erklärt, und ihr könnt mir da weiterhelfen. Ich habe auch mal einen Funktionsplan mit drangehängt, zum besseren verständniss. Danke schon im Vorraus Dateianhang6 eingänge.zip (110 Downloads) |
16.05.2010 17:09 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hi M@tz3 Meinst in etwa so Gruss pepp Dateianhangeingänge-zählen.zip (103 Downloads) |
16.05.2010 17:48 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hi nM@tz3 Dann so vieleicht gruss pepp Dateianhangeingänge-zählen-1.zip (88 Downloads) |
16.05.2010 17:58 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
oder so gruss pepp Dateianhangeingänge-zählen-2.zip (95 Downloads) |
16.05.2010 21:44 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Danke, genau das hab ich gesucht ! Perfekt Dankeschön an dich |
16.05.2010 22:06 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Freut mich,hab dir noch eine Variante angehängt wo man aufn Display sieht ob der Taster ein oder aus geschaltet ist,bei nichtgefallen strickst dirs halt selber zurecht gruss pep Dateianhangeingänge-zählen-3.zip (84 Downloads) |
Folgen Sie uns auf