27.05.2014 06:34 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Noch mal zum Hochladen der LSC-Datei: Entweder Du "zipst" die LSC-Datei und lädst die ZIP-Datei hoch oder Duänderst die Datei-Endung durch Umbennen von. LSC in .ZIP und lädst sie dann hoch. Machst Du letzteres, mußt Du dieses nach aber mitteilen, damit man weiß, daß man die Datei nur umbennen muß. |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 27.05.2014 06:54 |
|
27.05.2014 09:20 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hi 190B, kann ich verstehen. Kannst du über das Programm schauen und eine Ablaufkette mit Funktionen erstellen? Dann
DateianhangZuckersilo.zip (37 Downloads) |
27.05.2014 16:15 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
In Deinem Programm sind einige Unstimmigkeiten. Im Anhang mal eine Grobübersicht, wie der Ablauf aussehen könnte.
DateianhangZuckersilo SPS-Plan.pdf (47 Downloads) |
27.05.2014 18:15 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
wie ist das wenn man es mit einer Wahrheitstabelle realisieren möchte. Die Anlage hat ja 6 Ausgänge: P1-Anlage ein; M1;M2; M3; M4 M5 und 10 eingänge. Zählt man: 2^10 --> dann hätten wir 1024 mögichkeiten. geht das ? und welche Schalter stehen in unmittelbarer Beziehung und in der richigen Reihnfolge.Kannst du bitte es in der Jpg visuell verdeutlichen auch mit den TAstern S0,S1,S2,S3. Durchs ausprobieren kann man es ja hinkriegen aber das dauert und nervt ehrlich gesagt. |
27.05.2014 18:32 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Im Augenblick bin ich nur Baff..... ![]() Ichweiß nicht, in welchem Zusammenhang Motoren, Taster und Ausgänge und 1024 Möglichkeiten stehen sollen. Der Ablauf ist doch durch die Beschreibung vorgegeben. Da brauch man keine Wahrheitstabelle... |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 27.05.2014 18:36Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 27.05.2014 18:36 |
|
27.05.2014 19:16 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Hatte in meinem Plan noch einen Fehler (Sch... Copy&Paste DateianhangZuckersilo SPS-Plan.pdf (43 Downloads) |
Folgen Sie uns auf