20.05.2014 17:39 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo Barki! Im Anhang mal ein Ansatz zu dem Ganzen. Ich habe dir mal die I/O's programmiert und beschriftet, sowie einen Teil der Aufgabenstellung umgesetzt. So richtig schlau bin ich aus deiner Beschreibung nicht geworden und auch der Sinn von Grün und Orange ist nicht beschrieben. Du willst als ein Druckluftsystem testen. Dazu wird ein Zylinder per Druckluft ausgefahren bis der Enddruck erreicht ist. Jetzt wird 20 min gewartet, ob das system dicht ist. Falls nicht, Zylinder einfahren und Rot als Meldung. Soweit komme ich mit, aber was wenn alles dicht ist? Vielleicht muß ich das auch noch mehrmals lesen! Vielleicht reicht ja der Anfang für dich, den roten Faden zu finden!? Die Datei im Anhang ist mit der neuesten Softwareversion erstellt. Falls sie sich nach dem entpacken nicht öffnen läßt, mußt du deine Soft hochrüsten! Geht am besten über Hilfe>Update Service in der Software! DateianhangTestanlage.zip (64 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 20.05.2014 17:39 |
|
20.05.2014 18:13 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Barki, folgendes zur Problemlösung: a) du solltest dich in LOGO!Soft eingearbeitet haben - Logo!Soft hat u. a. eine sehr gute Simulation der Schaltung an Bord, so dass man eigentlich gut die Wirkung seiner Lösung oder Teillösung erforschen kann... b) Deine Ablaufbeschreibung läßt erwarten, dass zur Lösung insbesondere Logik- und Zeitfunktionen erforderlich sind - das solltest du als "S7-Programmersteller" beherrschen... c) Leider ist deine Beschreibung der Aufgabenstellung noch unvollständig bzw. lässt einiges offen, z. B.: d) Als Batchelor solltest du mal mit der Porgrammerstellung beginnen, deine Schaltung hier einstellen und dann hier deine konkreten Fragen stellen... d2) Nun die beiden taster-eingänge entsprechend deiner Antwort oben verschalten +.... MfG |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.05.2014 19:43 |
|
Beigetreten: 05.09.2009 Letzter Bes: 04.03.2024 Beiträge: 52 Bewertung: (6) |
Ja ja....... was soll man dazu sagen. |
Folgen Sie uns auf