14.09.2012 10:11 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal eine Lösungsmöglichkeit! Habe allerdings die Analogbausteine noch nicht abgeschlossen, so das sich das Progi noch nicht übertragen läßt. Für die Simu reicht es aber erstmal. Was die Zeiten des Impulsgebers und der Ein/Ausschaltverzögerung angeht, muß ich das noch mal länger testen, ob das Verhältnis so stimmt. Da komme ich aber erst später dazu. Könnte sein das der Impulsgeber andere Zeiten braucht. DateianhangBerovergleicher.zip (88 Downloads) |
14.09.2012 14:38 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich hab mir mal das Zeitdiagramm angesehen und die Werte angepasst! Die Bausteine habe ich auch abgeschlossen, so das es jetzt funzen sollte. Die Grenzwerte werden in B017 und B018 eigetragen. DateianhangBerovergleicher.zip (82 Downloads) |
14.09.2012 15:41 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Im Anhang das ganze noch mit Anzeige der Berowerte und beseitigter kleiner Buggs!
DateianhangBerovergleicher2.zip (75 Downloads) |
15.09.2012 18:54 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Hallo Erstal danke für die Hilfe. Ich habe das Programm nun angepasst und würde gerne eure Meinung dazu hören. Das einzige was noch fehlt ist eine Abschaltung der Anlage wenn sie 90sec. lang spühlt und die sofortige um schaltung auf "alle 5 min" zwanzsspühlung. Das ganze muss auch noch um eine Rote Leuchte für "Störung", eine Gelbe Leuchte für "gefährdung des Prozesses" und ein Grüne Leuchte für "alles Okay" erweitert werden. Das dürfte aber kein problem sein. Mfg Stephan DateianhangTrommel Filter Steuerung.zip (110 Downloads) |
16.09.2012 20:23 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Nettes Programm! Was mir aufgefallen ist, ist die aufwendige Programmierung der Spülzeiten mit Zählern und Meldetexten. Ich hab dir mal ein Beispiel erstellt, bei dem ein Zähler, eine Einschaltverzögerung und ein Meldetext genügt. Über die Verweis-funktion wird der Zählerwert an die Einschaltverzögerung übergeben. Dort wird dann nur noch eingestellt, ob der Wert als Minuten, Sekunden usw. behandelt wird. Das spart jede Menge an Bausteinen und somit Rechenzeit für die Logo. Man kann mit dem Wert des Zählers auch über einen Mux gehen, so lassen sich auch Festwerte für Notspülung usw. festlegen, die dann mit den Stelleingängen des Mux zugeschaltet werden. DateianhangWerte mit Zähler.zip (111 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 16.09.2012 20:24 |
|
18.09.2012 18:10 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Hallo Ich habe nun das programm mal wieder geändert und wollte es nun am Gerät mit Sensoren testen. Da ist mir aufgefallen das die Auswertung der beiden Bero´s nicht mehr funktioniert. Habe nun das ganze durch geschaut und konnte keinen Fehler finden. Also weiß ich folglich nicht woran es liegen kann. Obwohl ich dein Programm Vergleich Bero kopiert habe. Kann mir einer da helfen, ich muss das programm und die ganze Anlage nächste woche in betrieb nehmen. mfg Stephan DateianhangTrommel Filter Steuerung komplett einstellbar.zip (95 Downloads) |
Folgen Sie uns auf