13.02.2014 15:23 | |
Beiträge: 1299 Bewertung: (135)
|
Hallo, habe zwar mit der Logo selbst keine Erfahrung, sondern nur mit "größeren" Steuerungen, aber Eingänge anzusteuern macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Du kannst das z.B. über Merker lösen, die du aus dem HMI setzt. Schau dir doch mal dieses Beispiel an: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/68585344 K!ke |
13.02.2014 17:22 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Oder auf der Seite mit den LOGO! Anwendungsbeispielen: https://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/anwendungsbeispiele/Seiten/Default.aspx?HTTPS=REDIR Dort kann man im Abschnitt: Neue Beispiele für LOGO! 0BA7 ein Zip-Datei downloaden, welche ein Beispiel für die "HMI Kommunikation ab WinCC V11.x (TIA-Portal)" enthält, sowohl das LOGO Programm als auch die HMI-Projektierung. Dort benutzt man die Netzwerkeingänge um einem Schaltvorgang auszulösen. Eine erklärende PDF-Datei ist auch mit dabei. |
Folgen Sie uns auf