29.03.2021 16:29 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 1318 Bewertung: (123)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, bestehende Projekte werden öfters auf eine aktuelle TIA Portal Version hochgerüstet. Grundlegend wird zwischen einer Migration und einer Hochrüstung unterschieden. Bei einer Hochrüstung wird von einem bestehenden TIA Portal Projekt V1x auf eine neuere TIA Portal Version hochgerüstet. Bei einer Migration wird ein SIMATIC STEP 7 V5.x Projekt ins TIA Portal migriert. In diesem Tipp wird die Hochrüstung behandelt. Die Hochrüstung ist im folgenden FAQ beschrieben: Wenn globale Bibliotheken eingesetzt werden, dann müssen diese ebenfalls hochgerüstet werden. Dies ist im folgenden Beitrag beschrieben: Hinweise: Nach der Hochrüstung kann das Projekt übersetzt und in die Steuerung geladen werden. Die Projekte und Bibliotheken können nach der Hochrüstung nicht mehr mit einer niedrigeren TIA Portal Version geöffnet werden. Mit TIA Portal V15 werden einige ältere Geräte (MP, OP, TP), die mit WinCC flexible noch projektiert werden konnten, nicht mehr unterstützt. Weitere Informationen sind im folgenden Link zusammengestellt: Die Comfort Panels KP1500, TP1500, TP1900 und TP2200 werden ab TIA Portal V16 nicht mehr mit der Geräteversion V13.x unterstützt. Bei der Hochrüstung muss die Softwarekompatibilität mit dem Betriebssystem beachtet werden. Weitere Informationen hierzu findet ihr im Kompatibilitätstool. Bei Verwendung von SIMOTION SCOUT ist die Kompatibilität mit TIA Portal zu beachten. Informationen findet ihr in den folgenden Beiträgen: Kompatibilitätsliste Softwareprodukte im Umfeld von SIMOTION Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER (NJ) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 03/30/2021 08:35:31Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 04/09/2021 09:30:01Hinweis zur Geräteunterstützung beim TIA Portal V16 hinzugefügt. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
31.03.2021 08:59 | |
Beigetreten: 16.01.2015 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 32 Bewertung: (2) |
Schade dass solche Feststellungen kommentarlos stehengelassen werden. |
09.04.2021 09:23 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 1318 Bewertung: (123)
|
Hallo D_x_M_x_A, ab TIA Portal V16 werden folgende Bediengeräte nicht mehr unterstützt: Mobile Panel (Geräteversion 12.x) Die Aktualisierung des FAQs wurde bereits angeregt. Diese und weitere Hinweise sind in der ReadMe-Datei im TRIAL Download enthalten. Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER (NJ) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
09.04.2021 10:01 | |
Beigetreten: 16.01.2015 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 32 Bewertung: (2) |
Dankeschön |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.04.2022 10:00 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 1318 Bewertung: (123)
|
Für TIA Portal V17 ist das hier im Thread beschriebene Verhalten unverändert. Das bedeutet, es wurde für keine weitere Version die Unterstützung entfernt. SIMATIC STEP 7 inkl. Safety, S7-PLCSIM und WinCC V17 Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf