24.12.2013 14:23 | |
Beiträge: 37 Bewertung:
|
Hallo Ieso, ich hatte Deinen Beitrag gestern Nacht noch gesehen, war aber schon halb im Bett. Soeben hatte ich meine Schaltung um eine weitere Temperatur ergänzt (einfach symmetrisch immer weiter bauen). Will heißen, ich hab' nicht in Deiner Schaltung nach dem Problem gesucht sondern einfach "meine" erweitert. Die Lösung findest Du anbei. Ich hoffe das reicht Dir auch? Mir ist auch noch etwas eingefallen, wie man wesentlich einfacher (auf Basis von 190B's ersten Vorschlag) mit dem Toggeln umgehen kann. Ich poste es vielleicht noch irgendwann zwischen den Feiertagen. Ansonsten schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Schnasseldag PS: Du hast nicht zufällig eine 0BA7 und könntest mal meinen Logo Datenlogger (siehe Beitrag "Excel Logo Logger") ausprobieren und mir Rückmeldung dazu geben - oder? DateianhangHeizung pulsen_Weihnachtsedition.zip (41 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
06.01.2014 09:47 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 22.01.2021 Beiträge: 935 Bewertung:
|
Warum habt ihr das so kompliziert gemacht, dafür kann man doch ganz einfach den PWM Baustein verwenden. Ich hab das zwar jetzt erst mal nur 0815 parametriert, man kann auch die taktzeit im PWM verlängern, dann schaltet er nicht so oft. Die Leistungsanpassung geht dann halt nicht in Stufen, sondern Stufenlos je kälter es wird.
DateianhangBegleitheizung.zip (37 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: e-bastler am: 06.01.2014 11:28 |
|
08.01.2014 21:11 | |
Beiträge: 37 Bewertung:
|
Hallo e-Bastler, hinsichtlich der Komplexität kann ich nur für mich sprechen - ich hatte mich einfach an die Vorgabe der Temperaturstufen gehalten und nicht hinterfragt, ob es nicht vielleicht bessere Lösungen gibt - so wie eben Deine stufenlose. Selbstverständlich ist die im vorliegenden Fall zu bevorzugen und zwar aus mehrerlei Hinsicht. Sie ist nicht nur einfacher sondern reflektiert das physikalische Problem besser, als es Schaltstufen vermögen. Besteht ein nicht-linearer Zusammenhang zwischen Temperatur und Heizung, dann kann die Linearisierung mittels einiger arithmetischer Blöcke "bequem" über ein Polynom realisiert werden. D.h. man hat als Eingangswert des Polynoms die Temperatur und als Ausgangswert die gewünschte Stellgröße (gemappt auf Min und Max des PWM), welche dann als Eingangsgröße in den PWM geht. Allerdings sollte auf eine entsprechende "Überlappung" mit im oberen und unteren Temperaturbereich clippenden Schaltgliedern geachtet werden, damit Relais und Heizung "brauchbare" minimale Ein- und Auszeiten erhalten. 1/100s als Grenzwert (egal ob ein- oder aus wäre natürlich unbrauchbar). Ich hab' Deinem Beispiel noch die "Überlappung" bei -15°C beigefügt, damit die Heizung bei sehr niedrigen Temperaturen nicht kalt bleibt. Schöne Grüße Schnasseldag PS: Ich hatte selbst auch noch keine Verwendung für einen PWM, vermutlich ein weiterer Grund, weswegen ich gar nicht erst auf diese Idee kam ;-(. DateianhangBegleitheizung2.zip (28 Downloads) |
09.01.2014 05:29 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 22.01.2021 Beiträge: 935 Bewertung:
|
Ich hab das ganze mal noch um eine Anzeige erweitert. funktioniert in der Simulation bei meinem Rechner zwar nur bis 70%, aber auf einer Logo sollte es gehen
DateianhangBegleitheizung.zip (34 Downloads) |
Folgen Sie uns auf