15.11.2010 12:51 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, wenn Du den Simatic NET OPC Server nutzen möchtest, musst Du in der CPU m. Wissens keine Verbindung projektieren. Nachdem Du die Simatic NET installiert hast, kannst Du mit dem OPC-Scout und der S7-Kommunikation direkt auf die Items (Operanden) in der CPU browsen. Siehe Link. z.B. einen eigenen OPC Client programmieren. Eine ISO on TCP-Verbindung funktioniert nur mit SIMATIC homogenen Teilnehmern (Proprietäres Protokoll) Du kannst aber eine UDP oder TCP/IP Verbindung projektieren und über eine Winsock Verbindung dann auf die PN-CPU zugreifen. Bei den PN - CPU`s erfolgt die Verbindungsprojektierung mit T-Bausteinen Nicht mit Netpro ! Du kannst für die Kommunikation die Standard-Ethernet-Schnittstelle eines PC`s verwenden.
|
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 15.11.2010 12:59 |
|
01.12.2010 14:21 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo SvenSA, bitte verzeih den Nachtrag aber Eleu hat größtenteils Recht. Ich möchte nur hinzufügen das natürlich auch das ISO on TCP Protokoll genutzt werden kann, dafür muß auch eine Verbindung "projektiert" werden, nur nicht in Netpro. Die von Dir genutzte CPU ist keine CPU mit eingebautem CP, daher kann auch der Weg den Du für die CPs kennst hier nicht verwendet werden. Was Du brauchst ist ein zusätzliches Tool das Dir einen Datenbaustein oder eine UDT generiert in dem die von Dir benötigten Informationen über die zu nutzende Verbindung enthalten sind. Das Tool um dies zu erreichen ist der Open Communication Wizard. Für die Programmierung in der Steuerung kannst Du dann auch leider nicht die bekannten AG_SEND / AG_RECV Bausteine verwenden, sondern mußt die T-Bausteine nutzen. Der Vorteil dieser Bausteine im Gegensatz zu den AG_SEND / AG_RECV Bausteinen ist das Du entscheiden kannst wann Du eine Verbindung aufbaust, Du kannst entscheiden wann Du die Verbindung wieder abbaust... und kannst auch den Verbindungsendpunkt, wenn die Verbindung nicht aktiv ist, ändern. Nur so zur Info. Detailinformationen findest Du auch unter dem Link zum OUC Wizard. Viel Erfolg J_Bell |
Folgen Sie uns auf